Hilti konsulent hjælper en kunde

5 min, April 2025

5 udfordringer i byggebranchen

Og hvordan Hilti kan hjælpe med at løse dem

Byggebranchen har i de seneste år stået overfor flere udfordringer, som har skabt problemer for virksomheder på tværs af hele forsyningskæden.

Rapporter fra blandt andet Euroconstruct[1] viser dog, at den samlede byggeproduktion forventes at vokse med 0,6% i 2025, hvorefter vækstraterne for 2026 og 2027 forventes at ligge omkring 1,8%.

På trods af dette er der stadig mange udfordringer i branchen, som vil fortsætte med at hæmme virksomheder og udviklingen i de kommende år. At overvinde disse vil kræve innovation, investering og brug af smarte løsninger.

 

 

 

Inflation

Inflationen globalt har påvirket byggeriet i løbet af de senste år. Nogle materialer er blevet utilgængelige, mens andre har oplevet betydelige prisstigninger.

Det er især vare som jern, stål, træ og betonelementer, hvor materialepriserne har været på et højt niveau, hvilket har presset byggebranchen og gjort mange projekter økonomisk udfordrende. Samtidig har stigende renter og den generelle økonomiske usikkerhed resulteret i en lavere efterspørgsel på nybyggeri, især inden for boligsektoren[2].

For at overvinde disse udfordringer kræves smartere arbejdsmetoder, hvor fokus på effektivisering, omkostningsstyring og innovation er afgørende. 

Det kræver en fælles indsats fra virksomheder, leverandører og beslutningstagere for at skabe en mere modstandsdygtig branche. I Hilti fokuserer vi på at udvikle innovative løsninger, der forener produktivitet, sikkerhed og bæredygtighed. Vores mål er at skabe værdi for vores kunder ved at optimere arbejdsprocesser og gøre arbejdet mere effektivt – selv under stigende omkostninger og økonomisk pres.

 

Arbejdsmiljø og sikkerhed

Et godt arbejdsmiljø og høj sikkerhed er afgørende i byggebranchen, men tunge løft og gentagne bevægelser kan føre til belastningsskader og langvarige helbredsproblemer. Når medarbejdere sygemelder sig på grund af arbejdsrelaterede skader, påvirker det ikke kun virksomhedens økonomi, men også trivslen for den enkelte og deres familie.

Muskel- og skeletbesvær (MSD) er en af de mest udbredte arbejdsrelaterede lidelser, of flere millioner arbejdstagere i EU rammes af MSD og kroniske smerter, der kan forhindre dem i at arbejde og i værste fald føre til førtidspension [3]. At reducere risikoen ved fysiske og manuelle arbejdsopgaver er derfor afgørende, da forebyggelse altid er bedre end behandling.

Hos Hilti arbejder vi målrettet på at forbedre sikkerheden på byggepladsen med innovative løsninger, der reducerer fysisk belastning. Hilti EXO-skeletter, som EXO-T-22, er et eksempel på, hvordan teknologi kan forbedre ergonomien, reducere rygsmerter og risiko for skader som følge af gentagne arbejdsopgaver, arbejde over skulderhøjde eller tunge og langvarige opgaver. 

Lær mere om Hilti Exoskeletter til bygningsarbejde

Teknologi

Teknologi kan optimere byggebranchen ved at reducere omkostninger, spare tid og øge produktiviteten. Alligevel kan mange aktører på tværs af branchen være tilbageholdende med at tage nye teknologiske løsninger i brug.

Frygt for forandring, begrænset erfaring med digitale løsninger og økonomiske barrierer er blot nogle af de faktorer, der bremser implementeringen af ny teknologi på bygepladsen.

Den nye udvikling af teknologi til byggepladser er lettere at bruge og implementere end nogensinde før. Hilti ON!Track værktøjsstyring giver dig for eksempel mulighed for at foretage hurtig lagerkontrol i realtid, 24 timer i døgnet, hvilket øger ansvarligheden på hele byggepladsen.

Ved hjælp af ID-tags og datadrevne løsninger kan alle på byggepladsen med et enkelt klik nemt se, hvor alle virksomhedens værktøjer er til enhver tid. Det er et enkelt og brugervenligt system, som vores team af specialister kan tilpasse til dine specifikke behov.

Lær mere om ON!Track

Lovgivning og standarder

Inden for alle områder af byggebranchen er der regler, som skal overholdes for at sikre, at projektet bliver gennemført korrekt. Men den dokumentation, der kræves for at opfylde disse regler, kan være en udfordring for mange virksomheder.

Nøglen til at håndtere dette er at sikre, at man ikke kun forstår reglerne, men også kender de bedste praksisser og de værktøjer, der er til rådighed for at opfylde dem på den mest effektive og fordelagtige måde.

For eksempel er støv og andre partikler en stor fare på enhver byggeplads. Hvert år dør der bygningsarbejdere som følge af eksponering for silikastøv, hvorfor det selvfølgelig giver mening, at der er bøder, hvis man ikke kontrollerer støv på byggepladsen i overensstemmelse til reglerne.

At investere i den rigtige støvsuger i H-klasse til dine medarbejdere er en god måde at sikre, at du opfylder kravene og undgår problemer med lovgivningen og standarder. Derudover kan brug af tilbehør som Hiltis støvsugerposer også spare tid og øge produktiviteten på byggepladsen. 

Omsætningsvækst

Sidst men ikke mindst, er en af de største udfordringer for byggefirmaer, hvordan man sikrer vækst i indtjeningen, selv når man har at gøre med alle de førnævnte udfordringer.

Nøglen her er at bruge produkter og tjenester, der reducerer omkostningerne, samtidig med at de øger produktiviteten på byggepladsen.

Et godt eksempel er Hilti Fleet Management, en løsning til langtidsleje af værktøj, hvor du betaler et månedligt gebyr for de værktøjer, du har behov for til dine projekter. Gebyret inkluderer også reparationer, vedligeholdelse, tyveri og meget mere.

Hilti Fleet Management er et servicekoncept, hvor Hilti overtager driften af din værktøjspark for at beskytte dig mod uforudsete udgifter. Det betyder, at du kun har det værktøj, du har brug for, og ikke mere. 

Lær mere om Hilti Fleet Management

Del